This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:读取设备配置寄存器

Guru**** 2553360 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631694/tusb8041-reading-the-device-configuration-registers

部件号:TUSB8041

您好,

我正在寻找一个软件来读回TUSB8041上的设备配置寄存器,并确保配置正确。

您能不能向我转发任何免费软件程序等?

巴西

Johan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Johan:

    如何对器件寄存器进行编程:引脚配置,I2C或SMBus?

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将使用PIN配置来设置寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Johan:

    遗憾的是,在PIN配置模式下设置设备时,无法访问寄存器。 是否有您感兴趣验证的特定设置? 我可以建议一种方法来验证它而不读回寄存器。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在使用引脚模式设置设备配置,但我们也在使用专有的通过USB/I2C桥重写PID和VID  

    软件,但这部分软件只允许我们设置PID/VID值。

    那么,我们是否可以使用任何开发工具/软件来读取寄存器05h和0Ah的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不,我们没有具有此功能的工具。 唯一的可能是使用编程工具读回EEPROM或使用SMBus主机通过SMBus读回寄存器。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到,如果我理解正确,如果我想读取设备配置寄存器,我需要通过SMBus连接?
    您是否有开发工具?
    还有其他方法来验证配置是否正确?

    巴西
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johan,

    我们没有用于通过SMBus访问TUSB8041的开发工具。 您可以使用TUSB8041描述符报告的信息来验证大多数设备设置,您可以使用Microsoft提供的usbview.exe工具或USB.org提供的USBCV工具来查看报告的信息

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,好的,我来看看。 我还可以拥有EEPROM编程工具的副本吗?

    巴西
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johan,

    我已向您发送了一封包含该工具的电子邮件。 如果您有任何疑问,请告诉我。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常好,感谢您的支持!

    此致