This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:关于TEMP-LOCK参数

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/642346/ds110df410-about-temp-lock-parameter

部件号:DS110DF410

您好,

我想确认一下DS110DF410数据表。 数据表℃「温度-锁定」为90 ̊ C (典型值)。 这是什么意思?

此致,

Toshiyuki

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato-San,

    DS110DF410 Temp_Lock参数表示CDR能够保持锁定的温度范围。 由于数据表中的温度范围显示,当循环温度从-5C到+85C时,CDR能够保持锁定,因此温度锁定范围为90C。

    谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael - San

    感谢您的回复。 我了解温度锁定参数。 但是 ,建议工作条件的环境温度为-40C至85C。 然后, 我们的客户将在温度下使用DS110DF410。我认为如何将其从-40C到-5C进行CDR锁? 在温度从-40C循环至-5C时,CDR是否能够保持锁定?

    此致。

    Toshiyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato-San。 是的,当温度从-40C循环到5C时,再定时器应能够保持CDR锁定。