This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR401A:B通道是否具有线性输出驱动

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125BR401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/642607/ds125br401a-does-b-channel-has-linear-output-drive

部件号:DS125BR401A

尊敬的各位:

 在我们的数据表中,B通道的发射DE大于10dB,B通道的输出是否像通道一样具有线性输出驱动? 此外,B通道有软限制功能,如何理解其功能?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    否,B通道没有与A通道相同的高级线性驱动器。 在放置DS125BR401A时,B通道侧的最佳放置位置应使B通道输入处的插入损耗大于A通道输入处的插入损耗。

    B通道驱动器的限制功能可被视为量化输出的一种方法。 因此,DS125BR401A将决定将输出设置为"1"或"0",而不是线性均衡。 当不需要链路培训时,限制功能非常有用,因为这会影响信号过渡边缘(前体和后标尺)中的细分。 对于DS125BR401A B信道端,如果您的协议需要链路训练,建议将mode_B设置为Float。  有关限制与非限制/透明功能的可视示例,请参考下图:

    谢谢!

    Michael