This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB3031:可能是CAN总线开关?

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB3031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/643138/ts3usb3031-could-be-the-can-bus-switch

部件号:TS3USB3031

您好,专家,

我正在寻找一个1:3 CAN总线开关,看起来TS3USB3031可以处理它。 有什么意见? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jerry:

    是的,TS3USB3031是无源交换机。 只要CAN信号上的电压水平介于0和3.6V之间,它就应该与CAN一起工作

    此致,
    豪尔赫。