This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100KR401:询问DS100KR401应用程序问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100KR401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/642365/ds100kr401-asking-for-the-ds100kr401-applciation-question

部件号:DS100KR401
主题中讨论的其他部件: DPS-dong-EVM

大家好,
客户正在设计用作10G Retimer的DS100KR401应用程序。
DS100KR401被配置为SMBus从属模式。

1.使用前是否需要配置或初始化DS100KR401? 如果是,我们如何配置或初始化它?
2.您能否告诉我们如何检查DS100KR401是否正常工作?


谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!

    请注意,DS100KR401是转接驱动器/中继器,而不是转接器,因为它在设备中不包含CDR块。

    1.是的,您可能需要在使用DS100KR401之前对其进行配置。 这是因为DS100KR401的默认EQ为0x2F,这是一个非常大的升压值。 此外,默认情况下,DEM将设置为- 3.5 dB。 您可以使用任何I2C或SMBus编程工具对DS100KR401进行编程。 如果您可以访问DPS-dong-EVM,则可以使用SigCon Architect GUI对设备进行编程。 在从属模式下,写入Reg 0x06=0x18以启用SMBus寄存器访问。 然后,根据需要为每个通道设定EQ Boost,去重和VOD设置。

    2.要验证DS100KR401的功能,请尝试通过DS100KR401发送10GbE流量。 如果DS100KR401两端的端点可以相互识别并以10 GbE的速度运行而不会出现位错误,则DS100KR401将按预期运行。

    谢谢!

    Michael