This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV004:与生命周期相关的产品信息

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90LV004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/632276/ds90lv004-product-information-related-with-lifecycle

部件号:DS90LV004

尊敬的先生

这是李荣赫(音译)教授的首席研究员。
Leoinnovision是韩国军队(陆军,海军,空军)和许多国防行业(韩华,ADD等)的PLM代理机构的正式EOL (报废)/过时零件经理
特别是,您的产品已用于开发由LIG NEX1制造的TACM (Torpede Acoustic Counter Measure)检测设备。
我们代表韩国国防部(国防部)检查系统部件上的EOL/状态信息。 明年,TCCM设备将投入使用。 因此,韩国国防部希望了解与产品EOL (寿命终止)相关的信息,以维持设备的运行。

部件号: DS90LV004TVS/NOPB
零件描述:线性微电路
如果部件过时,我们的军队和韩国国防部希望了解与产品EOL (寿命终止)相关的信息。
那么,您能为我提供一些有关该项目的信息吗?
我需要以下数据。

1.生产开始(发布日期/销售点开始日期):YYYY-MM
2.停止或未停止:Y或N
3.生产结束:YYYY-MM (如果已停产)
4.预期EOL点:YYYY-MM (如果将停止或计划停止)
5.销售结束:年-月(如果它将停产或有销售计划)

如果该项目没有任何中断时间表,请告诉我。
韩国国防部将仅在研究和下一次购买时使用上述信息。
如果您有关于我和我的公司的任何进一步信息,请随时与我联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您与我们联系。

    请参阅下面的答案。 您是否将此零件设计为军事用途?

    1.投产日期(推出日期/发售点开始日期):2005-05
    2.停止或未停止:否
    3.生产结束:非EOL
    预期EOL点:无计划EOL
    5.销售结束:非EOL

    此致,
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持。

    我们是TACM Parts的官方过时经理。 该零件已用于开发韩国的TCCM设备。 此系统中有一些CCA (电路卡总成)。 因此,我知道TI制造了许多IC芯片。 我已经检查过LIG Nex1和LIG合作伙伴开发公司(Eonic Korea,Hope airtech,Vinetelecom等)在系统中设计的主板。
    该项目将于明年开始。 但我不知道确切的意义。 韩国海军将在未来使用和操作整个系统。
    这就是我要求你提供信息的原因。