This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TP3054:我们能否用TLV320AIC1106替换TP3054

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC1106, TLV320AIC1110, RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631953/tp3054-can-we-replace-tp3054-with-tlv320aic1106

部件号:TP3054

您好!

我们是否可以将TP3054替换为TLV320AIC1106,而我们只使用TP3054的DAC部分(即ADC部分)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zain,

    我认为您可以使用TLV320AIC1110替换TP3054,但您必须考虑到,AIC1106已针对音频应用进行了优化。 仅使用AIC1106的DAC部分应该没有问题。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Diego!

    实际上,我正在使用(RM57L843,Flash,CODEC)来播放“.wav”文件。 这些文件存储在“闪存”中,我必须使用“RM57L843 and codec”播放这些文件。 我还必须进行数字混合(一次播放两个文件)。 那么,您能为我推荐一个参考设计或应用说明吗?