This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9534A:寄存器设置的顺序

Guru**** 2925720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/643075/tca9534a-the-sequence-of-register-setting

部件号:TCA9534A

尊敬的各位:

我要将此设备用作输出,并将默认输出级别用作 "L"。

为了达到这个目的,我想把它设置为以下顺序。

>1,将寄存器1设置为将默认输出值更改为"L"

>2,设置寄存器3将方向定义为输出

 此顺序是否有问题?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Takao-san:
    所有端口引脚的默认状态均为输入,这意味着它是浮动的,根据泄漏电流,可被解释为高或低。 一旦对其进行编程,就可以将其设置为低输出。 在您更改它或发生POR事件之前,它将一直处于低位。 如果这将控制某些东西,那么您可能需要放置一个较弱的下拉电阻,以确保它始终保持低电阻。

    您的顺序正确。

    弗朗西斯·胡德