This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5310:Vcc2电容器

Guru**** 2461550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631961/ucc5310-vcc2-capacitor

部件号:UCC5310

你(们)好

我对Cvcc2有一些疑问。

在数据表上,如果偏置电源输出距离VCC2较远,建议使用钽电容器(>10uF)。

但是对于Vcc1,建议使用1uF。 为什么建议Vcc2的大电容器多于Vcc1的大电容器? (是为了驱动IGBT?)

客户希望减少大电容器(钽电容)。 (FET是其板上的MOSFET。)

我们能减少电容器吗? 如果不是,我们应该关注什么?

此致,

山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Koji-san:

    建议为VCC2使用大电容器 ,以便为栅极提供足够的峰值电流,从而快速打开FET。  

    如果不希望添加大型电解电容器或钽电容器,则可以仅放置MLCC,如10-UF 50V。

    探查偏置电源 ,确保波纹电压较小且符合设计要求。

    此致,
    Mateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mateo-San,

    谢谢!

    此致,
    山本浩二