This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75ALS181:HBM ESD等级

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631841/sn75als181-hbm-esd-rating

部件号:SN75ALS181

大家好,

我的客户想了解SN75ALS181 HBM ESD等级。

我在数据表中找不到它,但在标准接口指南中找到了它
电压为2kV。

这2kV是否正确?   请告诉我。

・标准接口指南:www.ti.com/.../slyt605
(第4页)

此致,
Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fumio
    2kV HBM正确。 这是TI的一般要求。
    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,好,
    感谢您的快速回答。
    此致,
    Fumio Nakano