This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:是否可以通过上行USB连接供电?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/632058/tusb8020b-can-power-be-provided-from-the-upstream-usb-connection

部件号:TUSB8020B

我有兴趣将此集线器用于非充电应用-两个下游端口的预期电流消耗约为500mA。 从上游端口中断开5VDC,并将其调节为集线器的3.3 /1.1V (以及为连接的设备供电)是否存在任何问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这在功能上是可行的。 如果您正在构建需要USB合规性徽标的设备,则该应用程序将不会通过,因为TUSB8020B始终报告为自供电集线器,并且TUSB8020B超出了总线供电集线器的低功耗预算,特别是在未配置和挂起状态下。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢JMMN,您是否有一款可由总线供电且仍符合要求的替代产品? 例如TUSB804X?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是,我们没有任何USB 3.0 集线器在其USB描述符集中报告为总线供电。

    此致,
    JMMN