This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3083E:如何降低噪音的影响

Guru**** 2930310 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3083E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641688/sn65hvd3083e-how-to-reduce-the-influence-of-noise

部件号:SN65HVD3083E

您好,

我正在使用SN65HVD3083E设备对设备进行噪音测试。
我附上电路图。
由于只有一个通信伙伴,因此它执行一对一通信。

对于噪声,来自AC 100 V电源线的叠加噪声,设备周围空气的噪声。
这是由于噪音的影响而导致数据丢失的结果。

我在电路图中的红色圆圈中添加了10千欧。
在这种情况下,噪音的影响会降低。
这可能是因为线路上的阻抗降低,而对噪声的阻抗增加。
虽然我想实施此对策,但SN65HVD3083E具有故障安全功能,这可能会影响故障安全功能。

我想问你一个问题。
在不影响故障保护功能的情况下增加上拉电 阻和下拉电阻时,可以增加什么电阻欧姆?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Kaji,

    感谢您联系我们并提出这个有趣的问题。

    外部上拉和下拉功能实际上与内部故障安全功能执行相同的工作,因此不会对其产生负面影响。

    [QUETE USER="Kaji@PAN"]这可能是因为线路上的阻抗降低,抗噪音增加。[/QUET]

    是的,由于您通过电阻器增加总线的电流,噪音影响将会降低。 请看一下此应用说明,它将描述如何设计故障安全电阻器。

    /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件0537.7282.slyt324.pdf

    也许可以指出这样一个电阻器网络正在不断地燃烧电流,因此您的节点总数(UL)会减少。

    如果这对您有帮助,请告诉我,不要犹豫,提出更多问题。

    此致  

    DIERK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。
    作为附加信息,另一个100Ω Ω 端接电阻器连接到其他设备。

    我让您回答,外部上拉和下拉对设备故障安全没有影响。
    这是否意味着即使设备故障安全功能正常,也不会产生任何影响?
    或者,由于存在上拉下拉,设备故障安全功能是否不起作用,这是否意味着没有影响?
    如您在数据表中所见,红色圆圈似乎起作用。

    我认为,如果按以下方式配置,设备的故障安全功能将不起作用,是否适用?
    以下是应用报告(slla036d)的图示。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Kaji,

    图中的电流源红圈用于模拟生成接收器故障安全阈值的泄漏电路。 内部故障安全解决方案为开放式案例提供故障安全解决方案。 但是,当您同时实现100欧姆的线路终端时,您不能使用此功能。

    内部电阻器在100千欧范围内,以保持内部故障安全(由 电流源表示)的电流消耗需求低。

    如果您使用100欧姆线路端接(高信号速率需要),则此功能不起作用:

    请在此处查看第10页: /fcf-file/__key/communityserver-discussionse-components_files/138/1781.slla036d.pdf

    因此,如果您在总线上不使用大量UL,R1 =2500,R3 =110,R2 =120的设计将为您提供最佳的总线性能和降噪。

    如果我回答了您的问题,请告诉我。

    此致  

    迪尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。
    我尝试了建议的常量,并确认噪声抗扰性得到了改善。
    我想添加此外部故障安全电路。
    不过,我有一个问题。
    此故障安全电路的负载是多少单位负载?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kaji,

    很开心您找到了一个满足您需求的解决方案。此特定设计代表5.6 UL。

    此致  

    迪尔克