This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IR:WOL功能

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631310/dp83867ir-wol-function

部件号:DP8.3867万IR

你(们)好

我对WOL设置有一些疑问。

1,如果要设置启用WOL,是否应在MICR (MII中断控制电阻器)[3]上设置"1"?  

  我们是否应该设置其他设置?

2,在RXFCFG (Recice configuration register),什么是WOL_OUT模式?

  如果我们连接i.MX6,应将哪个设置为"0"或"1"?

此致,

山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hamamoto-san,

    感谢您使用TI论坛。 我们的产品专家将在周五之前回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Koji-san,

    1.要启用WOL模式,请将寄存器0x0134中的位[7]设置为1。 还可以根据需要在寄存器0x0134中设置4到0位,用于WOL模式。

    2. WOL_OUT模式将WOL GPIO脉冲从常量级别更改为写入RXFCFG寄存器的位[11]后才会清除的常量级别。 或唤醒MAC的脉冲。 此选择取决于系统处理中断的方式。 最常用的是脉冲模式。

    此致,