This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2513A-Q1:D±的电压规格

Guru**** 2800955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631972/tps2513a-q1-voltage-specification-of-d

部件号:TPS2513A-Q1

您好,

我收到了客户的以下问题。

他们想知道 D±的电压规格,哪种USB设备可以识别每种充电器模式以供参考。

是否可以填空附加文件?

 e2e.ti.com/.../Voltage-specification.xlsx

它们确认TI的端口控制器是否满意。

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TQ,您好!

    我认为除法器3和1.2V模式的最小值和最大值在数据表的EC表中(如下所示):

    对于1.2 (CDP)电压,请参阅8.3 第1节(DS的第9页)的电压级别。 感谢您使用我们的零件。 我希望这能帮助你:-)