This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553:发生短路后,故障引脚不会拉低电平

Guru**** 2467260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641990/tps2553-fault-pin-doesn-t-pull-low-just-after-short-circuit-happen

部件号:TPS2553

您好,

我的客户使用的电路与数据表图27中的电路相同,自动重试 功能。

 -他们的预期:发生短路时,故障针脚将在7.5毫秒后拉低,并禁用IC。

 -他们在实际电路中测量的内容:  

在以下波形中,通道2 (蓝色)为故障针脚,通道1 (黄色)为输出。  

发生短路时(输出被拉至0),故障针脚不会过低。 相反,它会延迟大约几百毫秒,然后变得很低。

在IC的热保护发生之前,故障似乎不会拉低。

 TPS2553的这种正常功能是否正常? 如果客户想要达到期望值,是否有其他建议的负载开关?

此致,

Victor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    很抱歉回应太晚了。 对于自动模式,r_defult和C_retry组件值将影响数据表中图27中的故障计时。 您可以删除此RC值以重试。