This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5986万:TPS6.5986万/HD3SS460原理图回顾

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630122/tps65986-tps65986-hd3ss460-schematic-review

部件号:TPS6.5986万

您好,专家,

请您帮助我查看随附的示意图吗?

 我的客户在使用SPI编程固件时遇到问题。

他们使用TPS6598x实用程序GUI对固件进行编程,但始终看到"启动",表示固件未进行编程。

您有什么建议?

谢谢!

e2e.ti.com/.../HMA1_5F00_TYPEC_5F00_D01_5F00_2017.0809万A.pdf

此致,

徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roy,

    我非常乐意在这里提供帮助。 我理解这会让人沮丧,我将尝试隔离问题。 以下是要执行的几个步骤:

    1)您是否可以尝试在我们的EVM板上构建此应用程序? 这是我们调试当前问题的最佳方式。
    2)您是否拥有最新版本的配置工具(3.10)?
    3)您尝试构建什么固件模板(UFP,DFP,DRD等)?
    4)您是否在项目中复制了我们的TPS6.5986万EVM设计和DP EVM扩展板? 我们强烈建议您复制我们的设计。
    5)应用是什么? 您能否绘制(或用文字解释)一个方框图,说明您正在连接什么以及如何连接所有设备(例如,PC (主机)通过显示端口连接到显示器)?

    另外,请遵循TPS6598x自定义GUI固件的用户指南: www.ti.com/.../slvuar8a.pdf

    我将查看示意图,并在明天之前做出回应。 再次感谢Roy为您的客户挑选我们的零件:-)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roy,

    我注意到原理图有几个错误(C_CCX线路需要220/330uF电容,VBUS需要schotky二极管,LDO_3V3应为SPI芯片供电等)。 我强烈建议将原理图复制到TPS6.5986万EVM用户指南(第22-28页)上。 另外,我建议复制HD3SS460器件的DP-Expansion EVM用户指南上的示意图。

    86 EVM用户指南: www.ti.com/.../slvuan9a.pdf
    DP EVM用户指南: www.ti.com/.../slvuar1.pdf

    我会从复制设计开始,但我总是建议首先在我们的EVM板上构建您的应用程序。 我希望这能帮助你:-)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aramis,

    非常感谢您的支持! 我会将您的回复传递给我的客户,并建议他们复制我们EVM上的示意图。

    请在您的第一篇帖子中找到问题的答案,如下所示:
    1)您是否可以尝试在我们的EVM板上构建此应用程序? 这是我们调试当前问题的最佳方式。
    答:是的,我们一直在使用TPS6.5986万EVM和DP扩展槽EVM,但这些板存在一些问题。
    请参阅另一篇E2E文章以了解更多详细信息: e2e.ti.com/.../232.1451万

    2)您是否拥有最新版本的配置工具(3.10)?
    答:我使用的是3.08 版本。 您是否建议我更新配置工具?

    3)您尝试构建什么固件模板(UFP,DFP,DRD等)?
    答:我正在构建UFP固件。

    4)您是否在项目中复制了我们的TPS6.5986万EVM设计和DP EVM扩展板? 我们强烈建议您复制我们的设计。
    答:我认为客户确实参考了我们的EVM,但对其进行了一些修改。

    5)应用是什么? 您能否绘制(或用文字解释)一个方框图,说明您正在连接什么以及如何连接所有设备(例如,PC (主机)通过显示端口连接到显示器)?
    答:应用程序是通过DisplayPort连接到显示器的智能手机(主机)。 在这种情况下,我们的EVM充当加密狗。

    此致,

    徐耀华
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roy,

    感谢您的上述回应。 3.08 版本应适用于我们的EVM板。 请随时保留此版本。