This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9544A:PCA9544A和PCA9545A

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9545A, PCA9544A, TCA9544A, TCA9545A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/642926/pca9544a-pca9544a-and-pca9545a

部件号:PCA9544A
主题中讨论的其他部件:PCA9545A,, TCA9544ATCA9545A

大家好,

PCA9544A和PCA9545A之间有何区别? 如果 这些是Pin到Pin?  如果客户在其主板上使用PCA9544A,并且想要更改为PCA9545A,是否需要更改其他内容?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lilian:

    PCA9544A有三个地址引脚,而PCA9545A有两个地址引脚和一个复位引脚。 当从PCA9544A移动到PCA9545A时,他们应确保/reset引脚得到正确控制(例如,由MCU控制)或拉高(如果应用中不需要)。

    您是否考虑过TCA9544A和TCA9545A部件? 一般来说,与同类的"PCA"部件相比,"TCA"产品系列有几处改进和缺陷修复。

    如果您有任何其他问题,请告知我们。

    此致,
    最大