This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2065C:电流斜接反向传导

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2065C, TPS2065D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/642167/tps2065c-current-lmiter-reverse-conduction

部件号:TPS2065C
主题中讨论的其他部件: TPS2065D

您好,

您能否帮助我了解TPS2065C具有保留传导时会发生什么情况?

例如,

输入电压= 5V

输出电压= 5.14V或5.5V

此设备是否有任何保护?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我还有其他问题:

    (1)如果输入电压始终保持在5V,输出电压始终保持在5.14V或5.5V,该设备会发生什么情况?

    (2)在这种情况下,当没有触发保护时,是否有电流流流过内部FET?内部FET是否仍在开启?

    (3)此场景的任何反向电流数据?

    (4)保护机器是否也适用于TPS2065D?

    期待您最喜欢的回复
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Khaw,

    很抱歉迟到了。 在设备通电期间(打开内部FET),如果Vout > Vin,电流将反向从Vout变为Vin。 这种情况没有任何保护。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    感谢您的快速响应。 请您帮助我了解以下问题:

    (1)因为 此案例没有保护。 如果输入电压始终保持在5V,输出电压始终保持在5.14V或5.5V,这是否会损坏设备?

    (2)此场景的任何反向电流数据?

    (3)  相同情况下,TPS2065D是否与TPS2065C相同?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Khaw,
    1)因为此案例没有保护。 如果输入电压始终保持在5V,输出电压始终保持在5.14V或5.5V,这是否会损坏设备?
    答:如果反向电流非常大,则会导致设备损坏(因为反向没有电流限制),如果电压容值相同,我认为反向电流周期很短,大多数设备在这种情况下都可以承受。

    (2)此场景的任何反向电流数据?
    答案:不能。我们没有此反向电流数据,因为数据表中没有此反向保护。

    (3)在相同情况下,TPS2065D是否与TPS2065C相同?
    答:是的。“D”是“C”版的成本降低版本,内部芯片电路相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    你好。 还有两个问题需要您确认:
    (4)输入电压能否始终保持5V,输出电压是否始终保持5.14V或5.5V状态? 我的客户打算将TPS2065D连接到具有5.14V或5.5V输出的直流稳压器

    (5)这种反向电流是流经内部二极管还是FET本身?

    很抱歉问了这么多问题
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Khaw,
    欢迎提出任何问题。
    (4)输入电压能否始终保持5V,输出电压是否始终保持5.14V或5.5V状态? 我的客户打算将TPS2065D连接到具有5.14V或5.5V输出的直流稳压器
    答:这样做会有风险,我们不能为此案例做任何承诺。

    (5)这种反向电流是流经内部二极管还是FET本身?
    答:电流可以通过内部DIOE和FET增加,我们无法确认。