This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940-Q1:在MIPI上有940多个烟雾不输出测试模式

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631823/ds90ub940-q1-smoe-of-940s-do-noy-output-test-pattern-on-mipi

部件号:DS90UB940-Q1

大家好,

请帮我解决问题。

在DS90UB940中测试模式生成器时,某些设备不会输出
MIPI数据包。

有些设备间歇性地输出MIPI数据,有些设备根本不输出数据。
最少设备输出有效的MIPI数据包。

我使用了内部时钟。
因此,设备中有贡献者。
您能告诉我,在这种情况下,DS90UB940中的哪些项目可能会出现此类问题吗?

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    此线程已分配用于审核和响应。