This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV804:LVDS输入的切换特性

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90LV804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/642646/ds90lv804-switching-characteristics-of-lvds-inputs

部件号:DS90LV804

我们的客户有关于DS90LV804的问题。
我要为客户发布问题:

DS90LV804的数据表未在“电气特性”页面中描述LVDS输入切换特性。

您是否对LVDS输入有任何输入定时要求,如上升/下降时间,可接受的负载等?

提前感谢您的参与。

此致,
Takishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    DS90LV804需要一个LVDS兼容输入信号,其 传输幅度最小为500 mVpp,才能在最大数据速率为800 Mbps时工作。  此外,建议  此发射器与DS90LV804输入之间的最大衰减为3 dB。  这是必需 的,因为DS90LV804没有额外的输入均衡功能来补偿PCB或电缆损耗。

    此致,

    李  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Lee:

    感谢您的回答。
    我理解。

    我会向客户报告。

    此致,
    Takishin