This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DP8.3867万CR:在ping过程中未持续获得TX_CTRL脉冲

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631960/linux-dp83867cr-not-getting-tx_ctrl-pulses-continuously-during-ping

部件号:DP8.3867万CR
主题中讨论的其他部件:DP8.3867万E

工具/软件:Linux

大家好,

我们有基于ZYNC-ZC702的定制板,我们在其中连接了两 个DP8.3867万E phys到两个macs。 目前,我们仅使用一个MAC实例就有效禁用了一个MAC实例。 活动的Mac正在正确读取两台PHY的PHY ID。 我们已在RGMII模式下配置phy。

我们使用的I/O电压为2.7V,以下是带寄存器值

我们同时获得Tx和Rx时钟。  

以下是带子的寄存器,格式为<带引脚,Rhi,Rlo>

===========================================================================================================================================

模式2下的固定销:
G1LED_0,6.2万,1.6万
G1LED_1,6.2万,1.6万
G1LED_2,6.2万,1.6万
G1ETH_RXD0,6.2万,1.6万
G1ETH_GPIO1,6.2万,1.6万

G2LED_0,6.2万,1.6万
G2LED_1,6.2万,1.6万
G2LED_2,6.2 K,1.6 K
G2ETH_GPIO1,6.2万,1.6万

模式1中的固定销:
G1ETH_RXD2,打开,1.6公里
G1ETH_GPIO0,打开,1.6K

G2ETH_RXD2,打开,1.6公里
G2ETH_GPIO0,打开,1.6K

模式4下的固定销:
G1ETH_RXCTRL,960,1.6公里
G2ETH_RXCTRL,960,1.6公里
G2ETH_RXD0960,1.6K

===========================================================================

TX数据线通过22欧姆的串联电阻器连接。 我们已验证Tx和Rx时钟都是连续的。

我们通过交换机连接了主机和自定义板,我们正在从目标主机运行ping,并且Linux在两个系统上都运行

从目标ping主机时,我们没有按预期获得连续的TX_CTRL脉冲,而且从目标ping主机时仅发生一次传输中断。

请告诉我我们的设置是否适合调试,以及TX_CTRL不是连续脉冲的原因。 我们也在Wireshark中看到了任何数据包...

此致,

  Abhijit