This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0303:SDO输出

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631319/lmh0303-sdo-output

零件号:LMH0303

数据表(第13页,寄存器0x04命名输出)显示>4:0 AMP 1万 SDO输出振幅,增幅约为5 mV。 <<

默认值为1万,即16 x 5 mV => 80mV! 数据表是否正确或应以50mV为步长? 还是800毫伏的偏移?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ed,

    每步5mV正确。 750欧姆的Rset值将输出振幅设置在800mV左右。 然后,reg 0x04[4:0]设置相对于Rset设置的值的偏移量(即800mV)。

    此致,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否可以从数据表中的信息中得出结论?
    那么,800 mV +/-~ 80mV?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ed,

    您的理解是正确的。 SMPTE允许+/- 10 % 为800mV。 因此,这是+/-80mV来自的位置。

    此致,Nasser