This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:如何减少辐射辐射排放

Guru**** 2581535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641379/ds90ub913a-q1-how-to-reduce-radiated-emission

部件号:DS90UB913A-Q1

大家好,

请问有没有方法减少SER辐射辐射?  

1.我认为减少SER输出摆动会有所帮助,但不知道如何调整SER输出摆动。

如果有调节SER输出摆动的寄存器,请告诉我。

2.对于硬件调整,我是否可以在SER输出DOUT+处添加较小的值上限或添加跟踪阻抗以使输出更流畅?  只要衰减小于DES EQ补偿功能,上述方法的机具应该正常吗?

谢谢你。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ting,

    我们无法调整UB913a的输出摆幅。 要改善EMI,您可以优化PCLK/REFCLK设计和布局。此外, 您还需要使用合格的屏蔽同轴电缆进行EMI测试。

    此致,

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven,

    感谢您的回复。

    请问我们是否有建议的屏蔽同轴电缆型号名称列表?

    谢谢你。
    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大多数主要电缆供应商都可以提供小于10dB损耗的FAKRA电缆。谢谢。

    此致,
    Steven