This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:SN65DSI84 D-PHY版本问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/632010/sn65dsi84-sn65dsi84-d-phy-version-question

部件号:SN65DSI84

你好。

我有问题需要帮助。 以下是英特尔 凌动MIPI-DSI规范。 输出分辨率高达1920 x 1080 @ 60Hz (来自Atom)。

凌动D-PHY版本是1.1 , 但SN65DSI84 D-PHY版本是1.0 ,我们需要知道SN65DSI84是否与凌动兼容? 感谢您的帮助。~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好AJ:

    感谢您对使用我们的产品感兴趣。 是的,可以使用此处理器。 MIPI D-PHY v 1.1 引入了大于1 Gbps的HS速率,而之前(MIPI.0)的速率限制仍适用于每条通道≤1Gbps或4条通道10 1.0。

    此致