This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9534A:检查是否正确接收命令

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631895/tca9534a-to-check-whether-the-command-is-received-correctly

部件号:TCA9534A

尊敬的各位:

 此设备是否 具有自动发送信号的功能,以通知 来自I2C 的I/O寄存器命令是否正确接收?

或者,要检查用于设置I/O端口的I2C命令是否正确提供,我们是否应该在发送命令后读取寄存器条件?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Takao,

    " 此设备是否 具有自动发送信号的功能,以通知 正确 接收来自I2C的I/O寄存器命令?"

    发送地址后,在第九个时钟周期,设备应在SDA上下拉,告知您它已确认地址正确。 在设备上发送寄存器地址后,您应再次看到确认(设备寄存器地址后的第九个时钟周期)。 在写入寄存器后,在发送的字节之后,还应该有一个确认。 这将通知您数据已正确写入寄存器。

    您可以在以下数据表的图29的第21页上看到此示例:

    "要检查用于设置I/O端口的I2C命令是否正确提供,我们是否应该在发送命令后读取寄存器条件?"

    如果您从从属设备收到Ack,则它确实应该被正确写入。 如果出于某种原因您认为不是这样或只是想仔细检查,您可以在SDA线路上重新启动启动条件,并从之前写入的从属地址和寄存器中读取。

    第22/23页是如何执行读取过程的示例。 图31显示了写入地址后再读取以前写入的地址的过程:

    谢谢!

    -Bobby