This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:同轴电缆回路损耗和插入损耗要求

Guru**** 2578625 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1, DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/642590/ds90ub954-q1-coax-cable-return-loss-and-insertion-loss-requirement

部件号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他部件: DS90UB953-Q1

大家好,

在应用手册"关于FPD-Link III SerDes高速电缆的须知"中,它解决了使用FPDLINK时的连接器和电缆要求。 阻抗连续性,插入损耗和回波损耗是我们应特别注意的事项。

我在DS90UB954-Q1数据表中看到表223中有迹线回波损耗和插入损耗。 连接PoC网络的单端印刷电路板跟踪的建议特性。

但使用DS90UB953-Q1时,我无法找到同轴电缆的电缆损耗要求DS90UB954-Q1。

例如,使用同步模式和954时为25MHz的外部振荡器时,953 FC的数据速率为25MHz x 160=4Gbps。

对于上述系统,2GHz时的插入损耗和回波损耗要求是什么?

谢谢!

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    DS90UB953-Q1与DS90UB954-Q1配对时,F = 2.1GHz时最大插入损耗为20dB。 系统(包括PCB和电缆)的总回波损耗应优于-10 db。