This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:TCA9555PWR TSSOP包装信息

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630246/tca9555-tca9555pwr-tssop-packing-information

部件号:TCA9555
主题:PCA9555中讨论的其他部件

您好,先生,

请问,您是否可以帮助我查看TCA9555PWR(TSSOP)卷装信息? 我在数据表上找不到它。

部件号:TCA9555PWR

封装:TSSOP

感谢您的善意帮助!  

如果您有任何疑问,请随时告知我。

此致,

陈德华 (FAE)

电话分机:2735

手机:+886-901-362-735

手机:+886-977-434-454

德州仪器(TI)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Edward,

    您通常可以使用设备产品文件夹(链接: www.ti.com/.../pinout-quality)的"Quality & Packaging"(质量和包装)选项卡找到有关包装的更多信息。 如果您单击您感兴趣的包装选项旁边的"详细信息"按钮,它会将您带到包含更多包装信息的页面。 这是您正在寻找的,还是您需要其他东西?

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    检查包装详细信息后,我没有看到任何TCA9555PWR的卷筒信息,如下图所示: 您是否可以向我们分享TCA9555PWR封装信息(如此表)?

    谢谢你。

    如果您有任何疑问,请随时告知我。

    此致,

    陈德华  (FAE)

    电话分机:2735

    手机:+886-901-362-735

    手机:+886-977-434-454

    德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Edward,

    感谢您指出这一点。 我们将与文档团队合作,为您提供缺失的内容,并找出数据表中未包含这些内容的原因。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max,

    感谢你的帮助。

    但您能否先获得我们的TCA9555PWR TSSOP包装信息?

    客户将为我们的解决方案创建一个内部AVL,并尽快需要此信息。

    谢谢你。

    此致,

    陈坤耀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Edward,

    很抱歉耽误你的时间。  请继续并使用PCA9555中的信息。  这是一样的。

    Francis Houde