This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:CMLOUT在信号传输过程中持续启用,是否有任何副作用?

Guru**** 2578915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/642244/ds90ub954-q1-cmlout-continuously-enable-during-signal-transmission-any-side-effect

部件号:DS90UB954-Q1

大家好,

DES处的CMLOUT用于检查FPDLINK系统设计的信号质量。

在FPDLINK系统正常运行期间,我是否可以在摄像头传感器发送图像数据的情况下始终启用CMLOUT?

我认为DES启用CMLOUT会增加DES辐射并可能干扰其它电路。 因此,最好只启用CMLOUT进行诊断,并在系统正常运行时将其禁用。

谢谢你。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是的,可以在正常操作期间启用CMLOUT,但通常不建议这样做。 正如您所指出的那样,它将为在高速数据源下运行的系统添加另一个潜在噪音源。 最好是根据需要启用此功能进行调试,并保持禁用状态以进行正常操作。