This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1EVMTDA:使用DS90UB964-Q1EVMTDA进行开发

Guru**** 2548880 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP, DS90UB964-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641766/ds90ub964-q1evmtda-to-develop-with-ds90ub964-q1evmtda

部件号:DS90UB964-Q1EVMTDA
主题中讨论的其他部件:AlpDS90UB964-Q1
您好吗? 
我购买了一个TI板(DS90UB964-Q1EVMTDA)来开发ADAS应用(驱动器监控系统)。
我已经在PC环境中实施此应用程序(使用"C"代码)。
我想测试此应用程序并在实际车辆环境(ECU)中实施。
因此我尝试使用CCS7 (Code Compose Studio 7)进行调试。
但它无法调试。 所以我的问题是,“我可以使用“DS90UB964-Q1EVMTDA”运行应用程序还是调试应用程序吗?
如果不是,我应该购买什么来完成此操作? 请回答我的问题。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于DS90UB964-Q1的初始化和监控寄存器,使用I2C接口。 根据用户指南,使用我们提供的ALP软件的PC控制EVM。
    对于CSI-2接口和算法开发,这取决于所使用的特定处理器。 请参阅此TI设计以供参考。
    www.ti.com/lit/an/sprac39a/sprac39a.pdf