This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH925AQEVM:FPDlink中的CML工作原理

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631286/ds90uh925aqevm-cml-working-principle-in-fpdlink

部件号:DS90UH925AQEVM

您好,

我想知道CML在FPDLink中的工作原理,以及FPDLink的CML工作原理。

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    当您说CML时,您具体指的是什么? 您是否已查看DS90UH925数据表,其中提供了有关CML驱动程序和相关规格的信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Miller,
    UB925是一个串行器,它没有CMLOUT引脚。 有关高速I/O知识,您可以在TI网站上查看有关CML,LVDS和LVPECL,VML等的应用注释

    此致,
    Steven