This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万H:DP8.3822万H与TLK105电源电压范围@ 3.3V

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/642820/dp83822h-dp83822h-vs-tlk105-supply-voltage-range-3-3v

部件号:DP8.3822万H
主题中讨论的其他部件:TLK105

您好,

在„DP8.3822万H和TLK105的数据表时,您会在„推荐的工作条件”一章的“3.3V工作电压”中发现 Ω 电源电压的差异。  对于DP8.3822万,范围为3.15V 至3.45V ; 对于TLK105,范围 为 3.0V 至3.6V。

为什么TLK105的范围更宽?

谢谢
弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fred:

    推荐的操作条件取决于设计和验证。 DP8.3822万和TLK105是不同的开发工作,因此范围的差异。

    此致,
    Aniruddha