This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IR:镜像模式下的FLP (&A);MDIX/MDI

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/642683/dp83867ir-flp-in-mirror-mode-mdix-mdi

部件号:DP8.3867万IR

您好,专家,

我们发现了一种自动协商现象,因为MCU意外地将DP8.3867万RGZ Pin47设置为未知状态。 当DP8.3867万执行自动协商时,FLP将从通道TX_X_C和TX_X_D发送 链接伙伴正在通过TX_x_A和TX_x_B发送FLP  

发生这种情况时,TX_x_A/B/C/D同时发送FLP,无法成功建立链接。 我们认为这是由镜像模式造成的。 需要确认根本原因。  

镜像模式:

A => D

B => C

MIDX:

A =>B

C =>D

基于802.3 ,DP8.3867万可检测通道A和B的FLP,但不能检测通道C和D。因此,如果FLP位于通道C和D上,则无法建立链接。 是真的吗?  还是有其他机制导致此问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zhou:

    您的解释是正确的,如果DP8.3867万 PHY上的镜像模式已激活,则将在通道C,D上发送和检测FLP。如果链路伙伴在通道A和B上发送FLP,则将不会建立链路。 如果DP8.3867万板不是为镜像模式设计的,我建议您通过清除DP8.3867万中寄存器0x31上的位'0'来关闭镜像模式,并通过写入0x4000来寄存器0x1F发出软重启命令。

    此致,
    Aniruddha