This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH925Q-Q1:FPDlink信号完整性测试方法

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631788/ds90uh925q-q1-fpdlink-signal-integrity-test-method

部件号:DS90UH925Q-Q1

您好 ,champ,

我们有一位客户的道路救援车,他们在信息娱乐系统中使用925-926。

现在他们对FPDLink传输信号的完整性有疑问:

“视频信号输入串行IC -->解串器 视频输出,请提供输出信号信号输入的可靠性测试方法,在此过程中,我们将应用于实际设计过程,对于每个项目设计,可靠性作为基础,首先提出方案,然后提供实际测试支持。”

 

他们还想知道详细的测试项目和测试方法。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Miller,
    请要求客户分析总高速信号链路设计,以改进总链路可靠性测试。 客户可以从TI网站(www.ti.com/.../fpd-link-serdes-support-training.page) 或Keysey/TEK/LeCroy网站了解更多的高速设计和测试知识。
    简单地说,客户应评估传输信道参数,板载高速信号和时钟信号的性能,输出抖动生成以及输入总抖动规格,以获得足够的利润来匹配SerDes链路设计。 最终产品应通过PVT测试,这是产品可靠性的一些基本测试要求。

    此致,
    Steven