This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:支持直通充电

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639772/tps65982-support-for-pass-through-charging

部件号:TPS6.5982万

您好,

我有一个应用程序,它基本上是一个码头。 扩展坞是自供电的,它能够为连接到UFP的设备充电。 它主要由电池供电,当使用电池电源时 ,它只能提供有限的电源或不能为上游设备充电。 但是,当连接到交流电源时,它能够提供电源为上游设备充电。 我相信我可以使用tps6.5982万来完成这项工作,但是当我运行配置工具时,我不确定要选择哪个原型项目。 我认为它应该是DRP_Source_Advanced? 该和DRP_Source_Standard的描述相同,因此我不确定有何区别。 基本上,我是一个有源集线器,有时(但并非总是)可以为上游设备充电。 我根本不需要支持备用模式,我将始终是UFP。

如果您能提供任何建议,我将不胜感激。

谢谢!

托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tony:

    您的系统中是否有嵌入式控制器或某种可编程I2C主控制器? 如果要更改Type-C端口上提供的源PDO,您需要使用我们的主机接口通过I2C写入这些PDO。 TPS6.5982万将无法区分您是连接了交流电源还是刚刚耗尽了电池电量。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tony:

    是否有任何更新?

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    是的。 我们的电路板上确实有一个微控制器,它可以充当I2C主控器并向PD控制器发送命令。 所以我可以让微控制器感知到不同电压何时可用,并通过I2C快速更新功率PDO? 我现在看一下主机接口,了解如何执行此操作。

    我有一个稍微相关的问题。 当主板首次制造且EEPROM为空时,初始加载固件的最佳方式是什么? 我知道在无效内存状态下,它在SBU引脚上显示SWD接口。 I2C主机接口在该状态下是否也处于活动状态? 是否可以通过I2C执行初始固件负载? 还是需要使用SWD接口或另一种加载EEPROM的方法。

    感谢您的帮助,

    托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anthony:

    1.您是否有某种GPIO或模拟电压可用于区分您是使用电池供电还是连接交流电源? 您可以将此GPIO信号用作输入,或使用其中一个GPIO引脚上的ADC功能回读模拟电压。 根据GPIO或模拟电压的状态,您可以通过I2C调整寄存器0x32。 寄存器0x32是可在运行期间重写的TX源功能寄存器。

    2.在使用空白SPI闪存对您的主板进行初始编程时,您需要使用SPI线路写入闪存。 最初,SPI闪存将不包含有效的应用程序配置,I2C线路将不会处于活动状态,直到SPI闪存上有有效的应用程序配置映像。

    谢谢!
    Eric