This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:XIO2001是否支持DMA (直接内存访问)功能

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631796/xio2001-does-xio2001-support-dma-direct-memory-access-feature

部件号:XIO2001

XIO2001是否支持DMA (直接 内存 访问)功能? 如果是,我可以在数据表中参考哪一部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    请看这篇文章和第52/53页。
    e2e.ti.com/.../54.4965万

    此致,
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在ISA总线上,DMA需要硬件支持。

    但在PCI和PCI Express总线上,所有传输行为都相同;在协议级别上,正常访问和DMA之间没有区别。

    如果设备可以自行发起内存访问,则表示它支持DMA。 但网桥从不发起内存访问;它只是通过其它设备的传输。 数据表没有提到DMA,因为这一概念对于网桥来说毫无意义;任何PCI(e)网桥都可以隐式与DMA设备配合使用。