This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB914A-Q1:关于DS90UB914-Q1封装

Guru**** 2581045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641296/ds90ub914a-q1-about-ds90ub914-q1-package

部件号:DS90UB914A-Q1

尊敬的各位

能告诉我 DS90UB914-Q1封装吗?

红色标记部分中的针脚的功能是什么

请检查附加的文件。

此致

Masa0301

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    这种裸露金属的用途是机械性的。 它仅用于制造过程,不应连接到任何东西。

    此致,
    查利蔡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查利蔡山

    感谢您的评论。
    我会向我的客户推荐。

    连接此金属和其他引脚时会发生什么情况。
    客户担心迁移。

    此致,
    Masa0301
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    这些裸露的金属连接到DAP,这意味着它们处于GND级别。
    建议小心谨慎,不要将这些金属短接到其他引脚上。

    此致,
    查利蔡