This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1512:THVD1512的发布计划

Guru**** 2926360 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1512, THVD1552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641743/thvd1512-release-schedule-of-thvd1512

部件号:THVD1512
主题中讨论的其他部件: THVD1552

 你好,团队成员

我有一位客户 对 THVD1512感兴趣(今天预览)。

此设备何时发布样品和生产?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Honda San,

    我预计该设备将在接下来的两周内完全投入生产。 一旦发生这种情况,就可以直接从TI网上商店订购样片。 如果您需要更早的样品,请通过电子邮件与我联系,电子邮件地址是:m-Robertson,地址是tidot com,我可以查看我们可以提供哪些支持。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Max-San

    感谢您的回答。
    我会与我的客户核实。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好,Max-San

    THVD1552 (50Mbps)怎么样?
    此设备的发布时间表是否与THVD1512相同?
    他们更喜欢THVD1552DGSR(VSSOP)而不是THVD1552DR(SOIC)。

    此致,

    本田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    本田,
    THVD1552DGS的发布时间与THVD1512相同。
    此致,