This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI810:与DS80PCI800的引脚差异

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI810, DS80PCI800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630341/ds80pci810-pin-difference-with-ds80pci800

部件号:DS80PCI810
主题: DS80PCI800中讨论的其它部件

您好:

问候! 我想知道引脚定义 了DS80PCI800和 DS80PCI810之间的差异。

我们已经知道它们是引脚到引脚的解决方案。

但如果我们使用 DS80PCI800设计和参数,我们是否可以用 DS80PCI810来替换它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kay:

    假设DS80PCI810之前的通道插入损耗小于35 dB @ 4 GHz,我希望您可以用DS80PCI810替换DS80PCI800。

    DS80PCI810是DS80PCI800的线性转接驱动器版本,因此在驾驶员侧不包含任何去重或限制模式操作。 此外,接收端在DS80PCI810中只有一个EQ增益级,而在DS80PCI800中则只有4个EQ增益级。 要调谐均衡器,我建议从级别1开始调至级别4,以确定在最高速率和链路宽度下实现无错误操作所需的最低均衡器。 参见DS80PCI810数据表的表4和表5。

    此致,

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    谢谢! 我将结束本次会议并宣布一个新的会议,以供进一步讨论。