This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:TDP158不能与引脚带模式一起使用

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639535/tdp158-tdp158-not-work-with-pin-strap-mode

部件号:TDP158

尊敬的所有人:

  我们的客户将TDP158用作HDMI转接驱动器。 电路 请参阅数据表图46。  仅使用了引脚带模式,SCL/SDA_CTL不使用。

但不能使用信号输出。您能帮您检查电路并给出一些建议。谢谢!e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-TDP158_2D00_1114.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    输入是否为常规HDMI输入? 还是交流耦合DP++输入? 如果输入是标准HDMI输入,则在TDP158接收器路径中的电容器之前,它需要50欧姆的上拉电压至3.3V。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Jmmn:

        感谢您的支持!   输入信号来自MSTAR SOC HDMI输出。   我们是否必须以50欧姆的功率输出高3.3V电压? 如果不是, TDP158将不会输出信号? 谢谢!

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是的,如果是标准HDMI输出,则MSTAR SOC HDMI将在串联电容器之前看到50欧姆至3.3V上拉电阻。 您是否可以访问I2C寄存器? 如果是这样,我们可以从该处获取一些调试信息,但问题可能是TDP158的输入缺少3.3V终端。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Jmmn:

    谢谢! 我们不使用I2C PIN,我们在电容器之前增加了50ohm pullup到3.3V,但也没有信号输出,这很奇怪! 如果电路有任何错误?或HPD有一些问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当HPD出现故障时,它在系统中的级别是什么?

    此致,
    JMMN