This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB933-Q1:DS90UB933/934是否可以支持16位70MHz或8位140MHz的ISP输出PCLK?

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631809/ds90ub933-q1-is-ds90ub933-934-could-support-isp-output-pclk-of-16bit-70mhz-or-8bit-140mhz

部件号:DS90UB933-Q1

大家好,

我的客户打算启动E-mirror项目,分辨率为1280×720×60fps,输出PCLK为16位70MHz YUV422或8位140MHz,所以我想知道DS90UB933/934或DS90UB953/54是否支持此应用程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fery,

    对于DVP解决方案,包括我们的UB933/913在内的业内现有解决方案无法支持每 1个PCLK的16位数据。 所以在这种情况下,你不能使用每1PCLK 16位。

    您可以尝试使用UB935/936解决方案,以获得低成本高性能。

    此致,

    Steven