This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2513:TPS2513:它不是快速充电,仅1.25 A

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641846/tps2513-tps2513-it-is-not-fast-charging-only-1-25-a

部件号:TPS2513

大家好,我在使用TPS2513时遇到了问题,在项目I设计中,我使用10W应用程序。 我看了所有的数据表,我按照指示做了所有的事情。
当我测试印刷电路板并连接不同的电话时,我得到的最高电流是1.25A,但根据数据表,我应该得到2A。
我需要帮助!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,User517.9121万,

    您要连接哪些电话?  充电电流因电话和电池电量而异。  如果电话几乎是100 % 充电,则它将消耗较少的电流。  基本上,连接到充电端口的设备决定它将消耗的电流。

    此致,

    多诺万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我用不同比例的电池插入了各种手机,并且我在插座中始终有相同的电流...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,User517.9121万,

    您是否测试过2A处的TPS2513端口?  

    系统中可能还有其它东西将电流限制为1.25A。

    此致,

    多诺万