This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5986万:TPS6.5986万

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/642510/tps65986-tps65986

部件号:TPS6.5986万

大家好,

您能在下面提供帮助吗?

 

我最终处于“等待组装PCB”状态,突然有固件落在我身上。

现在,我需要将初始TPS6.5986万固件写入PCB上的空白SPI闪存。

我知道我仍然可以通过在内存芯片上连接SPI编程器夹来实现这一目的,但我正在寻找一种通过USB连接器或UART实现这一目的的方法。

我了解到TI不想共享有关SWD接口的详细信息,该接口在闪存启动尝试失败后出现在USB上:

http://e2e.ti.com/support/interface/usb/f/1008/t/627380?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps65986</s>62.738万 6.5986万

我仍然很客气地问您是否可以与他们联系,也许Telsys会例外。 我是100 % ,确定TPS6.5986万中的内容是CortexM0,他们有一些闪存刻录实用程序,可以与我拥有的JLINK配合使用。

我想的第二种方法是下拉SPI_Miso并通过UART从MCU下载固件。 在哪里可以找到有关该协议的信息?

 

谢谢!

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shlomi,您好!

    如果您的主板上只有一个TPS6.5986万,则对其进行编程的唯一方法是通过SPI闪存芯片。 您可以使用SPI编程器剪辑连接到SPI闪存芯片,以将您的全闪存映像加载到该芯片上。 您可以使用TI.com上的应用程序自定义工具创建闪存映像,该工具可通过以下链接访问: www.ti.com/.../tps6598x-config

    谢谢!
    Eric