This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:在后续插件上重新协商

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641930/tps65982-re-negotiation-on-subsequent-plug-ins

部件号:TPS6.5982万

大家好,我们正在将TPS6.5982万用于PD充电器应用(从C型端口提供的接收器电源)。   在从C型端口插入20V外部电源的情况下初始通电时,蓄电池将按预期充电,当外部电源断开时,蓄电池电源将启动以提供系统电源, 但是,一旦外部电源在几秒钟后插回电源, PD控制器将无法重新协商。  我们假设谈判是自动完成的。  作为侧注,VDDIO和VIN_3V3连接到板载3.3V电源,而不是使用控制器的LDO_3V3。  这是否会影响我们所看到的行为?

我们将尝试使用EVM板重复此操作,但同时,以这种方式连接VDDIO和VIn3v3是否会导致我们遇到的问题?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:

    我不是VDDIO,但VIN_3V3是问题所在。 我们认为问题是您的系统无法知道20V外部电源已连接。 您是否在设计中使用了Barrel Jack活动?

    此事件将确保在连接外部电源时重新协商电源。

    谢谢!
    拉胡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rahul,
    设计中不使用料筒千斤顶。 外部交流/直流电源提供20V电压,并通过主板上USB C型连接器的Vbus针脚供电。 我们的设计基于参考设计并利用外部电源路径配置。 我们注意到,当重新插入C型电缆时,HV_Gate[1:2]针脚输出5V,并且实际上不会打开背对背的外部N-CH FET。 如果系统中当前未连接电池,则在多次插入和拔下外部电源线时,电源协商正常。
    我们还将验证"GPIO1,DEBUG[3:4],GPIO5"的状态是否正确映射,以将设备配置为"高功率总线供电设备"。

    [更新] 11-28。  我们确认GPIO和DEBUG[3:4]输入的设置不正确,因此将PD控制器置于 高功率总线供电设备以外的模式。  将其正确设置为1110后,原来的问题就消失了,从电池切换到20V的过程按预期工作。