This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:CLKOUT6路由至CLK,50欧姆

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640615/xio2001-clkout6-routed-to-clk-with-50ohm

部件号:XIO2001

您好,

在数据表中,建议使用50欧姆电阻器将CLKOUT6路由至CLK。 我是否可以用50欧姆轨迹替换50欧姆电阻器?

谢谢。

-YY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,YY,

    理论上,它应该起作用,但我们从未测试过这种情况,因此我们当然建议您使用50欧姆电阻器。

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roberto:

    我是否需要确保轨迹电阻包含50欧姆?

    谢谢。

    -YY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,YY,

    您需要50欧姆的电阻加上迹线,请注意,此连接的PCB迹线应比最长的CLKOUTx PCB迹线长一些。

    此致,
    Roberto