This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV019:SN65LVDS179和DS90LV019是否支持热插拔?

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV019, SN65LVDS179

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631186/ds90lv019-do-sn65lvds179-and-ds90lv019-support-hot-swap

部件号:DS90LV019
主题中讨论的其他部件: SN65LVDS179

您好,支持团队,

 

我需要你的帮助。

我的客户正在评估SN65LVDS179和DS90LV019的组合。 但是,他们发现DS90LV019有时会断开,因为LVDS输入(如RI+/-)似乎对GND短路。 然后,我问他们是否有任何可能导致SN65LVDS179连接到无电源DS90LV019,或使带电DS90LV019连接到无电源SN65LVDS179? 他们的回答是肯定的。

 

在SN65LVDS179和DS90LV019的数据表中,没有说明热插拔,热插拔和带电插入。 因此我不确定这两种设备是否支持。

 

此外,如果不允许这样做,我想知道TI中的哪个器件支持它。

 

此致,

Izumi Maruyama

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Izumi-san,

    DS90LV019支持热插拔。  只要  接地已建立,DS90LV019输入将为0-3.6V电压的高阻抗。  该问题似乎是EOS (电气过压)事件。

    接口是否使用任何ESD抑制二极管?

    为了支持像DS90LV019这样的热插拔设备,需要在信号之前连接GND和电源电压。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee-san,

    感谢您的回复。 我也了解DS90LV019。 但我也想了解SN65LVDS179。 您是否知道SN65LVDS179是否相同?

    客户还想了解SN65LVDS179。

    此致,
    Izumi Maruyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Izumi-san,

    是的,SN65LVDS179的工作方式类似。  必须在信号之前建立GND参考,以保持总线信号输入处的高阻抗。

    此致,