This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I-Q1:为多端口USB 2.0 集线器使用多个TUSB4041I IC

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/642115/tusb4041i-q1-using-several-tusb4041i-ics-for-a-multiport-usb-2-0-hub

部件号:TUSB4041I-Q1
主题中讨论的其他部件:TUSB4041I

您好,

我需要设计一个具有16个端口的总线供电USB 2.0 集线器。 不需要电源,因为连接到这些USB端口的所有从属设备都是自供电的,因此对于每个端口,我只需要D+,D-和GND。 每个从属设备都包含一个带有FTDI芯片的印刷电路板,用于USB到串行转换。

总线所需的唯一电源是 为TUSB4041I IC供电所需的电源。

我的问题如下:

0)考虑到TUSB4041I是一款高速设备(480 Mbps),带宽在我看来不是问题,因为串行端口将以11.52万或23.04万 bps的最大速度使用 您对此有何想法?

1)我可以使用以菊花链方式连接的多个TUSB4041I IC来生成所需的端口(16)吗?

2)我在多个地方读到,7个端口是允许的最大端口,但由于我们不想从USB总线获得电源(仅适用于TUSB4041I),能否将此数字增加到最大值(127个设备)?

我们非常希望您能迅速回复

此致,

Patricio

总线所需的唯一电源是为TUSB4041I IC供电所需的电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Patricio:

    首先,我想强调TUSB4041I (以及我们所有的HS或SS集线器)设计为自供电集线器。 您可以在功能上将设备设置为作为总线供电的集线器工作,并且应该没有功能问题; 但是,我们的集线器描述符(配置描述符)是固定的,表示设备是自供电的(Vbus不能耗电),因此,如果您打算获得USB合规性徽标/认证,这可能是一个问题。

    此外,USB 2.0 规范定义了Vbus的最大电流消耗为500mA (即2.5W,500mA @ 5V); 如果您查看TUSB4041I规范,您会发现每台设备的功耗可能会略高于0.5W (室温下),您需要5台TUSB4041I设备才能获得16个DS端口; 因此我认为您无法从Vbus获得足够的功率。

    带宽方面,这取决于您的应用程序的带宽开销,但我认为您应该没问题。

    最后,关于可互连的USB集线器的数量,USB 2.0 规范定义了最多7层/层(包括USB根集线器),这主要是由于每个层/层要求的传播延迟;因此,您最多可以有5个菊花链集线器而不会出现问题。 虽然我建议将它们全部放在两个级别/层中,以减少传播延迟(1个TUSB4041I连接到根集线器,然后4个TUSB4041I设备连接到每个DS端口,在第4层/层共有16个DS端口/设备/功能)。 有关其它详细信息,我建议您查阅4.1 2.0 规范的第1节

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jorge,

    假设我考虑使用交流适配器,因此电源不是问题,获得16个端口是否有任何问题?

    非常感谢

    Patricio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patricio,

    如果使用自供电配置,则应该没有问题。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢Jorge