This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RS422解决方案支持HDLC (高级数据链路控制)

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631474/rs422-solution-support-hdlc-high-level-data-link-control

您好,先生:

作为标题,

TI是否有 支持HDLC (高级数据链路控制)的RS422解决方案?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    舒诚,
    HDLC是一种协议。 所有TI RS422收发器都应该能够实现它。 但是,似乎没有关于HDLC的设计说明。
    此致,