This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044:USB-ISP

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044, MSP430F5253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639485/tusb8044-usb-isp

部件号:TUSB8044
主题中讨论的其他部件: MSP430F5253

您好,

      TUSB8044是否支持可从外部USB闪存设备编程固件的USB-ISP功能? 如果不能,如何实现这一功能? 谢谢你。

巴西

Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Patrick:

    TUSB8044具有一个USB (HID)到I2C端点设备,可用于平台(ISP)上的固件更新;但是,连接USB闪存盘时,它不会自动执行任何相关操作。

    为此,您需要开发一个应用程序,以检测设备插入,查找固件文件,并使用为您的设备定义的特定ISP协议通过I2C发送数据。

    我们有一些源代码示例,这些示例演示了如何使用TUSB8044通过I2C发送数据,这些示例可用作开发您自己的应用程序的参考。

    如果您希望我提供源代码示例,请向我发送朋友请求,以便我可以通过私人消息向您发送文件。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jorge,

    您是否有可将USB (HID)实施到I2C端点设备以进行固件更新的参考原理图? 谢谢你。

    巴西
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick,

    数据表中的章节9.2 .1.2 (详细的设计步骤)提供了一些参考原理图,可用作正确实施设备的指南。
    用于固件更新的I2C线路与可选配置EEPROM共享。 换言之,要更新的器件应通过I2C使用"SDA/SMBDAT"和"SCL/SMBCLK"线路连接。 查看数据表上的图42 (I2C_SDA/I2C_SCL)

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jorge,

    附加的是客户拓扑。 通过MSP430F5253将固件更新到标量是否有任何问题? 谢谢你。


    巴西
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Patrick:

    附件文件似乎丢失。 请重新发送吗?

    谢谢!
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jorge,

              仅供参考。 谢谢。  

    巴西

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick,

    MSP430的用途是什么?
    在该托盘上,有2个独立的I2C总线,TUSB8044将与MSP430进行通信,MSP430将与标量器进行通信。
    只要MSP430最终将正确的数据发送到标量器,我就不会看到拓扑出现问题。

    此致,
    豪尔赫