This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:查询DP接口中的双模式支持

Guru**** 2581495 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86, SN75LVDS82, SN65DSI83, TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631015/sn65dsi86-query-on-support-of-dual-mode-in-dp-interface

部件号:SN65DSI86
主题中讨论的其他部件: SN75LVDS82SN65DSI83TFP410

您好,

SN65DSI86 IC具有eDP接口。 我需要知道它是否支持双模式显示端口,以便我可以将针脚映射到HDMI连接器并使用它 ,而不是显示端口。

是否还有其它任何将DSI转换为HDMI的IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lalithaa:

    SN65DSI86不支持双模式显示端口。

    我们有三个集成电路解决方案,用于将MIPI DSI转换为HDMI。 请查看以下链接:

    e2e.ti.com/.../26.1403万

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Joel,

    我还有其他疑问... 我从数据表中了解到,此芯片同时支持命令模式和视频模式(所有三个子模式),它是否也支持连续和不连续时钟模式?

    我是否可以将此芯片配置为1通道DSI输入?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lalithaa:

    它取决于所选的参考时钟源。 当DSI时钟用作LVDS时钟源时,D-PHY时钟通道必须在HS自由运行(连续)模式下运行。 如果REFCLK用作LVDS时钟的源,则允许在消隐期间停止DSI时钟。

    是的,默认情况下,设备被确认为在寄存器偏移0x10处归档的Cha_DSI_Lanes中使用一条DSI通道运行。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel,您好!

    1.在DSI至HDMI转换的三芯片解决方案中,SN65DSI83+SN75LVDS82+TFP410在使用REFCLK时支持非连续clk模式。
    2. DSI clk频率和LVDS clk频率之间是否存在任何关系,以便为LVDS输出clk选择REFCLK
    3.用输入clk频率写入CHA_DSI_CLK_RANGE寄存器并给出REFCLK是否足以在非连续模式下配置芯片?

    提前感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有其他查询?
    从SN65DSI83传输的LVDS CLK频率是否等于PCLK (即SN75LVDS82的CLKOUT)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lalithaa:
    1.-是的,对于此解决方案,还允许在消隐期间停止DSI时钟。 只需记住,REFCLK应以正确的频率连续运行,以避免内部PLL失去锁定。
    2.-唯一的建议是DSI clk应接近所选输出LVDS频率,以避免溢出或下溢问题。
    3.-正确。 首先,我建议使用我们的DSI调谐器工具,根据所需的分辨率和时钟配置来配置DSI8x。
    4.-正确。 请查看开关特性,了解有关SN75LVDS82时钟的更多详细信息。
    此致