This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.152万:TIDA-0.0366万软件

Guru**** 2962160 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641686/ucc21520-software-for-tida-00366

部件号:UCC2.152万
线程中讨论的其他部件:Tida-0.0366万, AMC1301, TMS320F2.8027万F, controlSUITE

您好,

请与我共享TIDA-0.0366万的软件,因为我无法在TI网站上找到它吗?

http://www.ti.com/tool/TIDA-0.0366万

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sadanori:


    设计指南有助于解释MCU在此Tida中的作用。 (www.ti.com/.../tidubx1b.pdf)

    Piccolo MCU在此Tida中用于PWM1-6,以及通过MCU的引脚连接防止直流总线欠压,过电压,过载,接地故障和过热。 这可以在底部看到:图2。 TIDA-0.0366万的系统级方框图。 表6. C2000 LaunchPad引脚可用于将GPIO,PWM,电源和GND连接到Tida板20引脚插头。

    来自MCU的信号是PWM和TRIP。 从Tida板到MCU的信号是直流总线欠压,过压,过载,接地故障和过热。 过载保护可在外部硬件中实施,从而降低软件复杂性。 其他ADC读数(如欠压和过压)使用感应信号在MCU中进行编程。 同样,使用AMC1301检测来自NTC (集成到IGBT模块中)的信号,并将检测到的信号馈送到MCU以进行过热保护。

    您参考的软件是帮助连接MCU还是帮助在发送到MCU的信号变高时实现这些保护功能? 您最关心来自MCU的哪种保护信号?

    谢谢
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeff-San,

    感谢您的及时回复。

    实际上,我正在制作与TIDA-0.0366万相同的测试板。
    因此,为了方便地进行验证,需要C2000 Piccolo LaunchPad软件。
    请与我分享,因为从头开始制作软件是一项艰巨的工作吗?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sadanori-san:

    该主板使用TMS320F2.8027万F启动板进行了测试。 我们目前不发布测试软件,因为我们没有所需的文档。

    另一种方法是使用controlSUITE (Link)的示例。 安装后,您将找到 许多不同的电机控制示例和文档。 我建议从高压电机控制套件的示例开始。 您可以相应地选择电机类型。 所有软件示例都具有内部版本级别,其中BUILDLEVEL1可用于硬件测试。

    您需要移植并重新编译 TMS320F2.8027万F启动板的软件,然后按照TIDA-0.0366万设计指南中的说明添加启动顺序。  

    此致

    Nelson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nelson,San,

    感谢您的回复。
    我理解并在有任何问题时与您联系。

    此致,
    加藤